This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA300:如何处理使能引脚

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: INA300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1024735/ina300-how-to-handle-enable-pin

器件型号:INA300

您好!

我们的客户询问 INA300是否能够连接到 VS 直接导致一些故障和/或启动过程中损坏。

您是否会告诉我们客户是否会遇到异常情况?

此致、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IMI-SAN、

    感谢您的提问。 我假设客户不打算使用启用功能? 如果不是、可以将 INA300使能引脚直接连接到 Vdd (实际上、这就是 EVM 的接线方式)、器件将保持使能模式。

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis - San、

    非常感谢您的快速响应。

    是的。 我们的客户将在始终开启状态下使用、以便询问 ENABLE 是否可以连接到 VS。

    此致、