This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1701:过驱时的传播延迟为2mV

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1701, TLV3401, TLV3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1024387/tlv1701-propagation-delay-at-overdrive-2mv

器件型号:TLV1701
主题中讨论的其他器件: TLV3401TLV3491

您好、专家、

请告诉我过驱电压=2mV 时的传播延迟

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆克

    感谢您的提问。  我想回答,但这是很难衡量的。  TLV1701的输入失调电压可在2mV 范围内。  因此、尝试预测此类低过驱下的传播延迟将需要首先消除偏移。  传播延迟也会受到欠驱动电压的影响、因此也需要考虑这一点。  您能否分享有关您的应用的更多信息?  您是否需要 TLV1701的扩展工作电压?  我提出这一问题的原因是、我们的一些低电压比较器在如此低的过驱条件下可能具有更快的响应时间。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘、

    感谢你的答复。

    我的客户正在考虑 TLV1701和 TLV3401。  

    TLV1701

    传播延迟 = 500nsec @过驱= 100mV

    TLV3401

    传播延迟=300usec@过驱=2mV

    传播延迟=30usec@过驱=50mV

    传播延迟=30usec@过驱=100mV

    过驱的客户用例为2mV。

    哪个器件的响应更高?

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV3491是一款功耗极低(560nA)的比较器、因此比 TLV1701 (55uA)慢得多。

    如果需要更快的响应、则应使用 TLV1701。  TLV3401最适合用于超低功耗应用。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以! 谢谢!

    穆克