This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9064:tlv9064

Guru**** 2814765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1024587/tlv9064-tlv9064

器件型号:TLV9064

大家好、

我在设计中使用 TLV9064SIRTER 四路运算放大器。 我没有使用关断功能、因此 SHDN 引脚直接连接到 PCB 中的正电源轨。 TLV9064IRTER 采用相同的封装、但没有关断功能。 该器件中的引脚为 NC。 我能否在现有 PCB 设计中安全使用该器件、或者连接到正电源轨的 NC 引脚是否会导致任何问题?

谢谢、

Paul

--

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

     

    NC 引脚可以连接到正电源轨、而不会影响性能或功能。 数据表的第7节将 NC 引脚描述为与器件没有内部连接、因此它们可以保持悬空或设置为电压电平。

    如果您有任何问题、请告诉我、

     

    此致、

    Jacob