This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV842-Q1:增益裕度和静态电流

Guru**** 2664115 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV842-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1024304/lmv842-q1-gain-margin-and-quiescent-current

器件型号:LMV842-Q1

您好!

你好。 我希望你们做得好。

我们的客户正在寻找 LMV842-Q1的增益裕度和静态电流参数。 您能帮助我们提供此信息吗? 此参数似乎不在 d/s 上

谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    我们的客户正在寻找 LMV842-Q1的增益裕度和静态电流参数。

    LMV842-Q1中的静态电流约为1mA/通道。

    增益裕度通过仿真获得。 缓冲器配置中的仿真显示了大约72度的相位裕度、这与图20中提供的数据表相匹配。 因此、假设仿真代表  LMV842-Q1 器件、增益裕度测量值约为 -21.7dB、如下面的缓冲器配置所示。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond