This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA210:申请查询

Guru**** 2503665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1024225/ina210-application-inquiry

器件型号:INA210

您好!

我们正在寻找可用于 150A 双向电流测量低侧的电流感应放大器? 您能否确认我们可以将 INA21X 系列用于此应用? 此外、还赞赏用于150A 双向电流放大器的任何其他器件、以实现低侧电压测量。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    INA21x 以及 在其工作共模电压(VCM)范围内包含0V的任何其他双向 CSA 在此处绝对可以使用。 为了确定最佳器件、我们需要更多的系统要求、例如可接受的分流电阻、所需的增益、所需的输出满量程范围、所需的带宽、电源和所需的精度。 对于低侧应用、了解 VCM 在任何时候可能达到的最小值也很重要、因此我们可以确保选择能够承受这种情况的 CSA、或者添加保护电阻器、以便在 VCM < 0V 时保护 CSA。

    最棒的

    Peter