This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA214-Q1:INA214-Q1–V+与增益间的关系问题

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1024076/ina214-q1-ina214-q1-v-vs-gain-question

器件型号:INA214-Q1

如果 V+电压为15V +(+/-500mV)纹波。 例如、对增益误差的影响是什么? 由于在规格中只有增益与温度的影响、所以增益与 V+之间没有影响。

BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您的联系。  我们将增益误差(GE)指定为给定电源下的典型值和最大值、而不将其指定为电源变化值。 输出电压的任何变化都可以归因于 PSRR、但不能归因于电源电压纹波导致的增益变化、因为增益与电源之间是稳定的。

    路易