This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:LM358在比较器的输出引脚将-5V DC 转换为+5V DC

Guru**** 2805425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358, LM393, LM324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1024114/lm358-lm358-transition-issue-from--5v-dc-to-5v-dc-at-the-output-pin-of-comparator

器件型号:LM358
主题中讨论的其他器件: LM393

尊敬的先生:

LM358比较器输出引脚处的-5V 直流至+5V 直流转换问题

引脚2上的电压高于引脚3上的电压仍为正。
请解决我的问题。

我尝试使用 LM358 (SMD 封装)和 LM393 (SMD 封装)、但未获得正确的输出。

请查找运算放大器 LM358每个引脚的电压
请查找随附的原理图并提出更改建议。

e2e.ti.com/.../1651.LM358.pdf

此致
Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    两个输入引脚(引脚2和3)都超出共模电压范围(低于 Vcc = 3V 的2V)。 因此、可以看到相位反转。 如需更多信息、我建议阅读数据表的第9.3.3节以及"具有 LM324/LM358内核的器件的设计指南"。

    为了确保正常运行、您需要将输入电压降低到其中一个输入引脚、以保持在器件的 VCM 范围内(低于 Vcc 2V)、数据表和应用手册中建议的值。 如果您无法降低引脚的输入电压、我建议查找另一个具有轨到轨输入的器件。 为了找到最佳器件、我建议创建有关 LM393的新论坛帖子、我们的比较器团队将帮助您解决问题。

    谢谢、

    Tim Claycomb