This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TI 是否提供有关隔离式转换器因制造工艺、温度漂移和寿命而导致输入电阻变化的指导?

Guru**** 2913220 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1300, AMC1304L05, AMC1303M0510, AMC1303E2510, AMC1303E2520, AMC1303E0520, AMC1303M2510, AMC1303M2520, AMC1303M0520, AMC1303E0510, AMC1302-Q1, AMC1302, AMC1301, AMC1301-Q1, AMC1304L05-Q1, AMC1304L25, AMC1304L25-Q1, AMC1304M05, AMC1304M05-Q1, AMC1304M25, AMC1304M25-Q1, AMC1306E25, AMC3301-Q1, AMC1305L25-Q1, AMC1305M25-Q1, AMC1305L25, AMC1306M25, AMC1305M05, AMC3301, AMC3306M05, AMC1306E05, AMC1306M05, AMC1305M25, AMC3302, AMC1305M05-Q1, AMC3306M25, AMC3302-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1023946/faq-does-ti-provide-guidance-on-input-resistance-variation-due-to-manufacturing-process-temperature-drift-and-lifetime-for-isolated-converters

主题中讨论的其他器件:AMC1300AMC1304L05AMC1303M0510AMC1303E2510AMC1303E2520AMC1303E0520AMC1303M2510AMC1303M2520AMC1303M0520AMC1303E0510AMC1302-Q1AMC1302AMC1301AMC1301-Q1AMC1304L05-Q1AMC1304L25AMC1304L25-Q1AMC1304M05AMC1304M05-Q1AMC1304M25AMC1304M25-Q1AMC1306E25AMC3301-Q1AMC1305L25-Q1AMC1305M25-Q1AMC1305L25AMC1306M25AMC1305M05AMC3301AMC3306M05AMC1306E05AMC1306M05AMC1305M25AMC3302AMC1305M05-Q1AMC3306M25AMC3302-Q1

您好!

TI 是否提供有关隔离式转换器因制造工艺、温度漂移和寿命而导致输入电阻变化的指导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们可以!

    σ、AMC1300数据表中的典型值如下所示、由于制造工艺而产生的变化通常为+/-5%(1-μ s)。  

    σ、3 σ 和4的变化分别为+/-15%和+/-20%、但这些参数没有指定的最小值/最大值、并且可能出现大于这些水平的变化。

    温度漂移导致的输入电阻变化通常为3ppm/C

    目前未指定隔离式转换器整个寿命期间的输入电阻变化、但高温寿命(HTOL)测试后可忽略不计、并且通常会在上述分布级别内发生变化。

     有关 使用低输入阻抗器 件进行电压测量的帮助信息、请参阅此电路指导手册、有关隔离式放大器典型和最大误差计算的帮助信息、请参阅此 Excel 计算器。

     对于 AMC1300:

     

    希望这对您有所帮助、如果您有任何疑问、请在 E2E 上发布新帖子!

    此帖子还适用于:AMC1300B、AMC1302、AMC1301、AMC1301-Q1、AMC1302-Q1、 AMC1303E0510、AMC1303E0520、AMC1303E2510、AMC1303E2520、AMC1303M0510、 AMC1303M0520、AMC1303M2510、AMC1303M2520、AMC1304L05、AMC1304L05-Q1、  AMC1304L25、 AMC1304L25-Q1、 AMC1304M05、 AMC1304M05-Q1、 AMC1304M25、  AMC1304M25-Q1、 AMC1305L25、AMC1305L25-Q1、AMC1305M05、AMC1305M05-Q1、 AMC1305M25、AMC1305M25-Q1、AMC1306E05、AMC1306E25、AMC1306M05、 AMC1306M25、AMC3301、AMC3301-Q1、AMC3302、AMC3302-Q1、 AMC3306M05、AMC3306M25