This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA308:PGA308的多校准系统演示

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1023719/pga308-multi-cal-system-of-pga308-demo

器件型号:PGA308
主题中讨论的其他器件: Multi-CAL-SYSTEM

您好!

PGA308的多校准系统存在问题。 请检查您是否可以修复或指导我的客户进行一些测试以找出问题。  谢谢!

几天前、多层 PCA 板用于验证和测试4-20mA 功能、但未按照下图严格连接、下图中的 GND 和 NEG 错误地短接在一起。  自那时以来,出现了一些问题。  即使之前测试过的0-5V 输出功能也不可用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、听起来好像系统可能已损坏。 如果使用 Multi-Cal-Test PCA、在您描述的连接条件下、测试卡的 Vngx 电源将短接至 GND。 这意味着 XTR 的 IO 也将短接至 GND。  不过、通常情况下、我不会期望这会损坏 XTR。

    为了可靠地确定系统的哪一部分已损坏,您可以考虑拔下可能损坏的测试 PCA,将其连接至外部电源,并验证输出电压是否正确跟踪传感器仿真位置。 在电压模式下启动、然后尝试电流模式、以确定 PGA308是否仍然正常、以及 XTR 是否仍然正常。 如果测试 PCA 似乎按预期工作,则主板可能存在问题。 我还建议探测接口板上的端子块、以确保电源电压 Pos 和 Neg 处于预期的位置。

    客户是否有备用 Multi-Cal-Test PCA 板,可以尝试在系统中使用它? 他们能否尝试使用接口板上的其他插座并查看结果是否发生变化?

    您能否更详细地描述他们看到的"问题"?

    谢谢、

    Jon