This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA187:OPA187是一款轨到轨放大器、但输出电压摆幅为+/-3V

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA187, OPA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1023828/opa187-opa187-is-a-rail-to-rail-amplifier-but-the-output-voltage-swing-are--3v

器件型号:OPA187
主题中讨论的其他器件: OPA188

大家好、

我们收到了客户的此项询问、

我不理解 OPA187的输出电压摆幅与输出电流间的关系。 它是轨到轨放大器吗?

这是 OPA188、它清楚地表明它是一个轨到轨放大器、但 OPA187的图使我感到困惑

最大输出电压似乎是+-3V

感谢您的支持!

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、Danilo、  

    这些输出级是具有其自身内部电阻的物理除冰器。 当您要求他们提供更多电流时、输出器件中的 IR 压降会增加线性运行所需的余量-这称为爪形曲线、而此性能指标包含在较新的模型中。 这一 I/O 摆幅问题出现得非常多,Bruce Trump 和我都试图在不同的文章中加以解决,  

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/thesignal/posts/swinging-close-to-ground-single-supply-operation

    然后、有关该主题的一篇地球模拟文章、  

    https://www.planetanalogue.com/input-and-output-voltage-range-issues-for-high-speed-amplifiers-insight-1/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    它是轨到轨放大器吗?

    是的、OPA187是 RRO 放大器、如数据表所示、当 R_LOAD = 10kΩ Ω 且连接至 Vout = Vs 或0.5V 的中间电源时。  

    OPA187显示了不同测试条件下的输出电压摆幅与输出电流间的关系。 图11以 OPA188中的最大电源电压为基准、而图10中的 OPA187以 Vs = ±2.75Vdc 为基准(缺少实际 Vs 测试条件、Michael 的推荐文章中提到了这些条件)。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raynibd