This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA189:如何基于 OPA189设计电流到电压转换器?

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA189

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1023760/opa189-how-to-design-a-current-to-voltage-converter-based-on-opa189

器件型号:OPA189

大家好、

我的客户需要根据 OPA189将-30mA~30mA 电流转换为0~5V 电压。

您可以帮助为此建议一个参考电路吗?  

非常感谢!

云晶  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常、您会先了解设计要求、然后再转向
    合适的器件。 挑选零件、然后强制其在您的中工作
    应用程序是向后的。 有哪些要求?
    源电容器、
    您的30mA 至30mA 是一个拼写错误、什么是真正的?
    所需的直流精度
    所需速度
    所需的输入集成噪声级别等。
    我要说互阻抗应用通常在输入端具有直流电平
    几乎永远不需要 RRinput 器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunjing、

    Michael 是对的。 必须根据设计要求开始设计、以便在选择合适 的电路时满足所有可能的要求、包括运算放大器选择。  

    我在下面提供电流到电压转换器示例。 请向我们提供设计要求、以便我们能够根据  您的应用优化电路。  

    e2e.ti.com/.../OPA189-I2V-Converter-08022021.TSC

    最棒的

    Raymond