This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:阻抗匹配问题

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO224, ISO224EVM, ADS8686S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1023771/iso224-impedance-matching-problem

器件型号:ISO224
Thread 中讨论的其他器件:ADS8686S

我使用 ISO224和 ADS8686进行设计、在 ISO224EVM 电路中、运算放大器后面的 ISO224进行3次放大、但我不需要3次放大、我希望 ISO224输出直接访问 ADS8686输入、

从 ISO224输出到 ADS8686s 输入的线长约为5cm;

1、 是否会出现阻抗不匹配问题?

2 μ s、会影响采集精度吗?

3 μ s、会提高采集精度吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要解决的主要问题是 ISO224输出差分电压、而 ADS8686输入 为单端输入。  您将在 ADS8686数据表中注意到、VIN_nXGND 引脚仅用于接受-0.3V 至0.3V 的输入电压。  因此、将需要一个放大器电路、如 ISO224数据表的图48所示、将差分输出转换为单端输出。

    您是否会分享您的电路实现的建议方框图或原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    我在从描述中了解您的电路时遇到了一些小问题。 您能否附上建议的原理图或方框图以进行澄清?  

    ISO224的输入为+/-12V、内部增益为1/3、输出共模电压为 VDD2/2。

    在 ISO224EVM 上、U4提供3的放大、从而使输出摆幅类似于输入+/-12V。 无需进行此放大、但正如 Collin 所指出的那样、差分至单端转换是因为 ADS8686的负输入的摆幅有限、应连接到 ADS8686 AGND。  

    本应用手册应有助于进行差分到单端转换: https://www.ti.com/lit/an/sbaa229/sbaa229.pdf

    我们提供了几个辅助工具来帮助进行 ISO224设计:SBAA317与您需要设计的电路非常相似、但是、为了利用满量程范围、 差分至单端共模 VREF 将使用 AGND 而不是1.65V。 请注意、要使用满量程范围、需要使用具有双极电源(+/-5V)的运算放大器。  

    如果您选择在没有双极电源(0-5V)的情况下对运算放大器进行差分到单端转换、则应将2.5VREF 用于差分到单端共模。 这将导致 ADC 输入端失去满量程分辨率的一半、因为它将是+/-5V、但仍然非常精确。   

    SBAA312: https://www.ti.com/lit/an/sbaa312/sbaa312.pdf

    SBAA317: https://www.ti.com/lit/an/sbaa317/sbaa317.pdf

    SBAA219: https://www.ti.com/lit/an/sbaa299/sbaa299.pdf