This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM158:无所需输出。

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1023661/lm158-no-desired-output

器件型号:LM158

尊敬的团队:

大约9个月前、我们就器件型号 LM158J/883C 的替代器件打开了一个案例编号 CS0322175。
根据您的建议、我们使用了器件型号为 LM158AJ/883而非器件型号为 LM158J/883C、但我们的输出不稳定、并且出现波动。 因此、我们需要您的支持来尽早解决这一问题。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nandish、

    您是否有波动信号的波形? (我对频率和波形感兴趣)

    输出端直接连接了多少电容、该运算放大器级的增益是多少? (您能否分享 Stage 的原理图?)