This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何为4-20mA 场发射器应用选择放大器

Guru**** 2997680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1021937/faq-how-to-select-amplifiers-for-4-20ma-field-transmitter-applications

现场发送器是一个通用术语、包含常见的工业过程控制系统:压力、温度和流量。 虽然压力 、温度和流量变送器都带来了独特的设计挑战和注意事项、但这两者之间存在一些信号调节相似之处。

传感器将物理量(即压力、温度、流量等)转换为电信号。 通常、用于检测上述物理量的传感器会产生需要放大的小差分电信号(即桥式传感器、热电偶等)。 仪表放大器用于放大信号并执行差分至单端转换。

图1 -简化的现场发送器实现

然后、放大信号用于创建著名的4-20mA 电流输出、以将传感器数据传输到远程处理器。 创建此4-20mA 输出的方法有多种。 例如、一种常见的实现方式是从仪表放大器获取模拟信号、并使用模数转换器(ADC)将其转换为数字域。 数字信息由微处理器处理、然后由微处理器控制数模转换器(DAC)。 然后、DAC 输出用于创建4-20mA 电流输出。

电压至电流转换可使用运算放大器和一些外部组件以分立方式完成、但最简单的方法是使用4-20mA 变送器(XTR)、该变送器集成了运算放大器并提供一些附加功能(例如激励电流、基准电压、错误检测标志等)。 XTR 放大器可轻松与 DAC 连接、也可直接与仪表放大器连接、如图1所示。

表1显示了一些推荐用于连接许多压力、温度和流量传感器的仪表放大器。 此处的要求是高共模抑制(CMR)、低失调电压和温漂、低噪声和低功耗。

表1 -用于现场变送器的仪表放大器

器件

CMRR (最小值、G=1000)

输入失调电压(最大值)

输入温漂(最大值)

噪声密度

静态电流(典型值)

INA823

100dB

100 μ A µV

2 μ µV°C

21nV/√Hz

µA μ A

INA819

140dB

µV μ A

0.4 μ µV°C

8nV/√Hz

µA μ A

INA821

140dB

µV μ A

0.4 μ µV°C

7nV/√Hz

µA μ A

INA317

100dB

µV μ A

0.3 μ µV°C

50nV/√Hz

µA μ A

 

表2显示了一些推荐用于2线和3线应用的 XTR 器件。 XTR 为创建4-20mA 变送器提供了一种简单易用的解决方案。 另请访问 [常见问题解答]如何选择4-20mA 变送器? 以了解更多详细信息。

表2 -用于现场变送器的 XTR 器件

器件

功能

电源电压范围

功能

XTR115

2线

7.5V–36V

5V 稳压器和2.5V 基准

XTR111

3线

8V–40V

3V 至5V 的可配置稳压器

XTR305

3线

10V–40V

用户可选电流/电压输出、输出错误标志、过热保护

 

表3显示了一些适用于4-20mA 功能分立式实施的推荐运算放大器。 这里的要求是低功耗、低失调电压和温漂。

表3 -用于现场变送器的运算放大器

器件

静态电流(典型值)

带宽

输入失调电压(最大值)

失调电压温漂(典型值)

电源电压范围

OPA391

µA μ A

1 MHz

µV μ A

1.00 μ µV°C

1.7V–5.5V

OPA187

100 μ A µA

550 kHz

µV μ A

0.001 μ µV°C

4.5V–36V

OPA333

µA μ A

350 kHz

µV μ A

0.02 μ µV°C

1.8V–5.5V

 

有关有用的资源、请确保查看以下内容。

如何为压力变送器应用选择放大器

[常见问题解答]使用4-20mA 电流环路发送器(XTR)进行设计:常见问题解答链接

[常见问题解答]仪表放大器(INAS)如何适合我的设计?

TI 高精度实验室–仪表放大器视频课程

TI 高精度实验室-放大器:4-20mA 电流环路变送器简介

为何精度对全差动放大器至关重要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thread 已关闭、如有问题、请 通过 E2E 论坛直接与我联系、并发送私人消息。