This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2434A:20年以前的数据表错误

Guru**** 2506695 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1021537/tlv2434a-20-year-old-data-sheet-error

器件型号:TLV2434A
主题中讨论的其他器件:TLV9104

数据表将引脚4正确命名为"VDD+"、但引脚11也是"VDD_/GN"。
该器件的电路包含所有 FET、因此负电源轨应为 VSS、而不是 VDD。由于这是一个轨到轨运算放大器、因此它可能与"5V 单电源"搭配使用、因此"VDD_/GN"也可能称为"GND"。

https://en.wikipedia.org/wiki/IC_power-supply_pin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    这只是一个名称、没有规定引脚命名方式的法律。 只是一个错误、如果它会误导您、使您以错误的方式连接 OPAMP、例如通过交换电压引脚。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris、  

    有许多方法可以表示正负电源。  
    其中包括:  

    正极:V+、VCC、VDD、VDD+等  

    负:V-、VEE、VDD-等  

    我同意 VDD 通常用于表示正电源、但在本例中、负号表明这是负电源。 此外、由于运算放大器可在双电源配置中使用、因此数据表在引脚排列中显示这一点非常重要。  

    这里没有错误。 如果您愿意、您可以使用 TLV9104、该器件可直接替换升级的功能。 它可能具有更符合您喜好的数据表。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否举几个例子说明一下您的任何具有"VDD-"的运算放大器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris、  

    当然、我们的一些旧器件似乎使用了这种相同的架构。 LM148JAN-SP 数据表 显示了 VCC+和 VCC-。 与 TLV2374A 显示 VDD+和 VDD-的方式类似。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州