This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于测量差分输入输出放大器的输入参考电流噪声的设置

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4120, INA326, THS4505, THS4131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1019598/setup-to-measure-input-referred-current-noise-of-a-differential-input-output-amplifier

主题中讨论的其他器件:THS4120INA326THS4505THS4131

您好、我想测量差分输入输出放大器的输入参考电流噪声。 我稍后将在 TIA 中使用放大器。 您可以帮助我找到测量输入参考电流噪声的设置吗? 谢谢你。

谢谢 Michael。 我无法回答您的回答、因此我编辑了以下问题:我使用数据表、但我想自己学习测量数据表。 你是怎么做的? 器件型号为  THS4120、THS4505D。 我想我可以使用 INA326将输出差分电压更改为单路输出。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表报告噪音,为什么不使用?

    此外、请更加清楚您打算使用哪种放大器-器件型号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hhm、THS4120数据表的图18似乎是错误的、因为首页显示 THS4120是用 CMOS 制造的?

    Vahid、您感兴趣的频率范围是多少?

    顺便说一下、您已经看到 THS4120提供了1fA/SQRT (Hz)、您不知道吗? 1 femto 为1 x^μ s-15。 这是0.001p 或0.000 001n 或0.000 001µ。 是否确实要自行测量?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些都是过时的零件,有更好的新零件。  

    无论如何、THS4120确实是一款 CMOS 器件、其输入电流噪声基本上是无法测量的。  

    在任何实际的输入噪声提取中、您只能测量总输出噪声、该噪声将电阻器噪声项和放大器项组合在一起。 因此、工作是设置不同的外部条件、强调不同的项、进行测量并校准测量路径噪声、然后最终为输入参考项实现矩阵解决方案。 您将无法测量 THS4120输入电流噪声。 当您获得足够大的 R 值来强调它时、它们在噪声上占主导地位、并且/或者您已经对电流噪声增益进行了带限、或者将部件置于振荡中。 此外、输出端的电流噪声项从未占主导地位、因此请忽略它。  

    THS4505是双极型(Bicom2)-您始终可以根据电源电压范围来判断这些情况。 数据表中的噪声提取不良、而较高 F 时的下降只是输入噪声项增益的下降、而不是噪声本身。  

    当您设置为测量 FDA 输出端的差分至单输出噪声时、请记住、通道应具有足够的 BW、以显示远高于 DUT 预期1/f 角的平坦响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我看了 THS4505曲线、这些角不太可能低于100Hz、可能是缩放误差。 在这个器件时代(2000年初、达拉斯)、其中一个更好的噪声提取可能是 THS4131、因为它专注于低噪声。 哦、我现在看到 x 轴的单位是 kHz、而不是 Hz、因此可能可以。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vahid、  

    如果我正确理解了您的问题、您将寻找用于测量 FDA 上输入参考电流噪声的硬件设置/电路配置。  

    简而言之、我们使用频谱分析仪以差分或单端方式测量 FDA 的输出噪声。 使用噪声模型计算每个频率的输出噪声值、该模型考虑了所有电压、电流和电阻噪声源、并计算了它们在给定频率下的单独贡献。 如需参考、请参阅 THS4551数据表的第10.1.1节;该节根据输入电压和电流噪声以及反馈电阻器的电阻噪声定义了 FDA 的输出电压噪声。  

    然后、如果您使用的是 TIA、则可以通过放大器的跨阻增益在整个频率范围内降低输出电压噪声来计算输入参考电流噪声值。  

    我希望这有助于广泛回答您的问题。  如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、
    弗拉基米尔