This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:使用 AMC1200进行电压测量的原理图审阅

Guru**** 2968610 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1135580/amc1200-schematic-review-for-voltage-measurement-using-amc1200

器件型号:AMC1200

大家好,我计划在电压测量中使用 AMC1200,将有两个不同的范围:1000Vpeak 范围和100Vpeak 范围。

继电器用于切换分压器分支、以便在不同范围之间切换。

电压测量部分的原理图如下图所示,我已使用德州仪器(TI)的 TIDA000555作为参考设计。

AMC1200输入在两个范围内都将为+/-250mV、因此其输出将为4V p-p、然后信号调节为0至3.3V、偏移约为1.65V

对原理图有任何意见或评论?  

非常感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amr:

    看到类似的电压测量方法很有趣! 该原理图看起来不错!  

    R? AMC1200不需要连接到负输入和感应电阻器。 它具有开关电容器输入结构、输入偏置电流相对于施加到输入端的电压呈线性。  

    请记住在单端转换的输出端添加一个 RC /充电桶。 为了实现最佳的共模噪声抑制、我还建议在尽可能靠近 MCU ADC 的位置执行差分到单端的转换。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的友好话语和有用信息

    我是否应该在隔离式 GND 和非隔离式接地之间添加与此设计相同的1nF 电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amr:

    您是否要测试此设计的 EMI 性能? CISPR11或 CISPR32常用于医疗和工业设计、而 CISPR25则用于汽车。  

    如果没有、那么我认为这是不必要的、至少对于 AMC1200来说是如此。 您可能需要查阅其他器件数据表、以查看是否提及该数据表。 如果是、 则可能需要在原理图和布局中包含占位符。  

    跨越隔离栅的电容器 用于为穿过隔离栅的能量提供返回路径。 能量试图返回到其源极、但无法从隔离栅两侧的迹线和平面发出辐射:类似于偶极天线。   电容器的值将决定有效 EMI 衰减的频率范围。 确保跨越隔离栅的电容器的额定电压与隔离要求一样高也非常重要。 如有必要、可使用多个串联电容器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不会测试电路板的 EMI,非常感谢您的提前,您可以在发送文件以供制造之前让这个线程保持很短的时间,以防我有更多相关问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、Amr、请告诉我制造和测试是如何进行的。 我非常感兴趣、希望查看电流感应板的结果。  

    线程不应在几天内自动锁定。 如果有、请启动新主题并在帖子中链接到此主题。