大家好,我计划在电压测量中使用 AMC1200,将有两个不同的范围:1000Vpeak 范围和100Vpeak 范围。
继电器用于切换分压器分支、以便在不同范围之间切换。
电压测量部分的原理图如下图所示,我已使用德州仪器(TI)的 TIDA000555作为参考设计。
AMC1200输入在两个范围内都将为+/-250mV、因此其输出将为4V p-p、然后信号调节为0至3.3V、偏移约为1.65V
对原理图有任何意见或评论?
非常感谢您的参与。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,我计划在电压测量中使用 AMC1200,将有两个不同的范围:1000Vpeak 范围和100Vpeak 范围。
继电器用于切换分压器分支、以便在不同范围之间切换。
电压测量部分的原理图如下图所示,我已使用德州仪器(TI)的 TIDA000555作为参考设计。
AMC1200输入在两个范围内都将为+/-250mV、因此其输出将为4V p-p、然后信号调节为0至3.3V、偏移约为1.65V
对原理图有任何意见或评论?
非常感谢您的参与。
尊敬的 Amr:
您是否要测试此设计的 EMI 性能? CISPR11或 CISPR32常用于医疗和工业设计、而 CISPR25则用于汽车。
如果没有、那么我认为这是不必要的、至少对于 AMC1200来说是如此。 您可能需要查阅其他器件数据表、以查看是否提及该数据表。 如果是、 则可能需要在原理图和布局中包含占位符。
跨越隔离栅的电容器 用于为穿过隔离栅的能量提供返回路径。 能量试图返回到其源极、但无法从隔离栅两侧的迹线和平面发出辐射:类似于偶极天线。 电容器的值将决定有效 EMI 衰减的频率范围。 确保跨越隔离栅的电容器的额定电压与隔离要求一样高也非常重要。 如有必要、可使用多个串联电容器。