This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA320:更换部件

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA320, OPA350, OPA2328, OPA325, OPA392, OPA356

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1135556/opa320-replace-part

器件型号:OPA320
主题中讨论的其他器件: OPA350OPA2328OPA325OPA392OPA356

各位专家:

我们的客户看到 了 OPA320和 OPA350之间的比较,但对 这些器件还不够了解,我们是否可以在“ADS129xR”数据表第93页的心脏起搏器检测拓扑(附图)中告诉我们,他是否可以使用 OPA350而不是 OPA320。

我们将等待您确认他是否可以在此处使用 OPA350而不是 OPA320? 谢谢你。

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您 可以使用 OPA350而不是 OPA320、但 我们的最新器件(如 OPA325、OPA392和 OPA2328 (双通道))针对驱动 ADC 进行了优化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。 还要确认 、您能否告诉我客户是否可以使用 OPA356进行此操作? 我们的客户无法访问您所说的器件。
    他将 opa320/350/392与 OPA356进行了比较、并发现"GBW (typ)(MHz)"和"轨到轨"存在一些差异、他不确定这些差异是否对 其 设计很重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA356是一种不同类型的运算放大器-它是一款具有高达+/-15mV 失调电压、450MHz 单位带宽和静态电流 Iq 的高速器件、 8.3mA -其线性输入共模比正电源轨低1.5V、因此在不知道客户使用的输入范围的情况下、我无法判断是否可以在该应用中使用该输入范围。

    但是、OPA325最接近 OPA320、现已上市-请参阅下文。