This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA3690:视频缓冲器

Guru**** 2560570 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA3690, OPA690, OPA3691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1018068/opa3690-video-buffer

器件型号:OPA3690
主题中讨论的其他器件: OPA690OPA3691

您好!

我将在工作台上测试 OPA3690、将其作为使用25 Ω 串联电阻器的简单电压跟随器、如应用手册中所示。 由+5和-5V 双电源供电。 (最初在具有相同配置且无负载的原型视频板中进行了测试、IC 在室温下散发的热量超过70摄氏度)

每个运算放大器在0V 输入时获取40mA 电流。 全部为无负载时100mA 电流的3个。 根据数据表、最大电流应为16mA

与我使用 OPA690测试的结果相同、情况良好、温度仅上升4摄氏度。

请提供可能的原因以及如何降低 IC 的电流或功耗。

Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    与数据表的图46完全一样? 接地输入和50R 输出电阻器? 什么电源去耦? 所有电源引脚已去耦?

    我始终使用 π 型滤波器进行电源电压去耦。 两个2.2...2 Ω 电容、4.7µF 4.7...22R、形成圆周率(Pi)。 有时我甚至将铁氧体磁珠与4.7...22R 电阻串联。 取决于运算放大器的负载。

    请显示确切的原理图或电路、布局和设置照片。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    根据原理图进行连接、如所示。  

    去耦是通过01uf 和10uf 完成的。 我没有使用任何 π 型滤波器。 还通过移除输入分流电阻器来连接和测试402 Ω 输入电阻分压器。 结果相同。

    我使用 OPA3691电流反馈放大器测试过的相同器件。 输出纹波较高、否则电流和热性能方面正常。(建议的反馈电阻器为499欧姆、否则所有配置均为 OPA3690)

    此致、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要一个负载、如果您希望不受振荡的影响、则不要直接在输出引脚上进行探测。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    实际上、我使用的是 OPA3690。 为了进行电路测试、使用 OPA3691进行测试(因为这两个都是为了打印而构建的)。 实际 问题是 OPA3690在负载(75欧姆)/无负载 时、电源电流 较高。 因此 IC 会热加热。 我认为 IC 在某些时候不稳定、我没有得到原因。 正如我之前所说的那样、OPA690也没有任何问题、OPA3691也可以。 如果机器人 IC 在电路中保持稳定、为什么 OPA3690出现错误行为。  

    此致、

    普拉文·库马尔·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许您可以查看输出引脚以查看是否存在振荡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    您没有回答我的所有问题、也没有发布布局和设置的照片。 所以我再试一次...

    1.您是否已将 OPA3690的所有电源电压引脚连接到电源电压? 您必须将引脚9、引脚11、引脚13引脚15连接到电源电压。 您必须在所有这些引脚上安装去耦电容器

    2.当您从外部电源单元将电源电压连接到 OPA3690时、应增强电源电压去耦。 因此、请使用 π 型滤波器而不是单电容器。 我重复我之前所写的内容:

    [引用 userid="339984" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1018068/opa3690-video-buffer/3762229 #3762229">我始终使用 π 型滤波器进行电源电压去耦。 两个2.2...2 Ω 电容、4.7µF 4.7...22R、形成圆周率(Pi)。 有时我甚至将铁氧体磁珠与4.7...22R 电阻串联。 取决于运算放大器的负载。[/QUERPILE]

    3.您应在输入端串联安装50R 电阻器,如数据表的图45所示。 将此50R 电阻器直接安装在输入引脚上。

    输出端也是如此。 将一个50R 隔离电阻器与输出串联。 将此50R 电阻器直接安装在输出引脚上。 另请参阅数据表的图30。 切勿使用示波器探头直接接触输出引脚。 始终在隔离电阻器的后面触碰它。

    6.8µF 表建议使用一个2 μ F 电解电容器和一个100nF 陶瓷电容器的并联电路来进行电源电压去耦。 提出这一建议的原因是、并联电路从电解电容器的非电容 ESR 中获益。 然后、您将获得该阻抗:

    另一方面、当采用两个陶瓷电容器时、您将获得该阻抗:

    当将10µF Ω 电容器安装在距离100nF 电容器10mm 的位置时、您甚至可能会得到以下结果:

    e2e.ti.com/.../praveen_5F00_opa3690.TSC

    这里的关键点是、在出现阻抗峰值的频率下、电路会振荡。

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的详细解释。 我正在使用通用 SOIC PCB 适配器板测试 IC。 已测试电路板中的所有可能性。

    1.您是否已将 OPA3690的所有电源电压引脚连接到电源电压? 您必须将引脚9、引脚11、引脚13  引脚15连接到电源电压。 您必须在 所有这些引脚上安装去耦电容器

    是的、所有引脚连接到电源、100nF 电容器连接到所有电源引脚。   一个用于+5V 和-5V 的4.7uF 钽电容器已连接并测试。 DIS#引脚断开。

    电 流消耗为(+5V 和-5V)的电源为100mA。

    2.当您从外部电源单元将电源电压连接到 OPA3690时、应增强电源电压去耦。 因此、请使用 π 型滤波器而不是单电容器。 我重复我之前所写的内容:

    是的、使用4.7uF 22 Ω 4.7uF π 型滤波器进行了测试、结果相同。 电流降至75mA。 散热也会减少、但输出不稳定。 输入来自 电池供电校准器。 (计划使用定制 PCB 进行测试)  

    3.您应在输入端串联安装50R 电阻器,如数据表的图45所示。 将此50R 电阻器直接安装在输入引脚上。

    是的、使用50欧姆输入和输出串联电阻器对点1和点2进行测试

    输出端也是如此。 将一个50R 隔离电阻器与输出串联。 将此50R 电阻器直接安装在输出引脚上。 另请参阅数据表的图30。 切勿使用示波器探头直接接触输出引脚。 始终在隔离电阻器的后面触碰它。

    是的、使用50欧姆输入和输出串联电阻器对点1和点2进行测试


    我正在为 OPA3690定制电路板、而不是在通用电路板中进行测试。 感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    您能否发布一张显示 PCB 及其组件的照片?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您说的是通用 SOIC PCB 适配器板? 当然,您不是正在插入>150Mhz 设备?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    很抱歉、稍后重放、

    测试案例1:  

    电容器且不带 π 型滤波器的6.8uF 陶瓷电容器的电路板。 它是一个定制电路板、具有6层堆叠和适当的接地层。

    突出显示的部分是  OPA3690、

    a:最初使用此电路板问题进行测试时、会遇到过热 和高电流问题、如前所述(在无负载和75欧姆负载的情况下、100mA 电流、还添加了50欧姆串联电阻)。

    b.对 OPA3691和 OPA690执行相同的测试 、结果正常

    测试案例2:  

    根据 建议、采用钽电容器(4.7uF、100nF 陶瓷电容器和 π 型滤波器)、在通用电路板上进行测试。

    此致、

    Praveen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

      感谢您与我们分享布局。 对于测试用例1、您将 OPA3690替换为同一精确电路板上的 OPA3691、而 OPA3691具有正常运行+静态电流、但 OPA3690具有正常运行但静态电流高得多? 对于测试用例2、您是否使用与测试用例1相同的结果尝试了 OPA3691和 OPA3690?

    谢谢、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima Jalaleddine、

    在测试用例1中、我无法准确判断它是否正常工作、我可以在 RGB 视频信号中看到一些噪声、但这 也可能是由于散热较高。

    在第二种情况下、我们没有进行检查、因为它已经在前一个电路板中工作。 我会 检查并返回给您。

    此致、

    Praveen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

      对于测试案例1、具有正常静态电流的 OPA3691如何? 该部件是否正常工作?  

      对于第二种情况、这有助于确保新电路板按预期工作、如上一个电路板所示。  

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    请不要感到冒犯、但照片中显示的设置完全不适合处理500MHz 运算放大器。 使用此类设置、您可以测试1MHz 运算放大器、但不能测试500MHz 运算放大器、当然也不能测试三路500MHz 运算放大器。

    去耦电容器和其他元件必须以实心接地层为基准。

    为什么不采用建议的 EVM 布局?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我同意测试案例2,只是我进行了测试,因为它在1测试案例中不起作用。

    在测试用例1中、它具有用于 电源和接地的实心接地层。 仅使用了6.8uF 陶瓷电容器,我替换了(焊盘封装0805后进行了外部焊接)并进行了测试,正如我告诉它是一个具有1个实心电源和接地层的4层电路板。 它还在电源附近有 π 型滤波器,用于滤波(在电源附近,距离 IC 约5英寸)。

    与 评估板相比、我看到的一个不同之处是接地蚀刻在 IC 下方的实心平面上。 我正在获取新的测试 PCB、 我将进行检查、如果需要任何其他信息、我将会返回给您。

    此致、

    Praveen Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    这样做是为了最大限度地减小杂散电容、并为那些无法安装在顶部的组件腾出空间。

    如果您在使 OPA3690稳定运行方面遇到问题、我强烈建议采用三个 OPA690而不是一个 OPA3690。 我不喜欢 OPA3690的超大封装以及与输入、输出和电压引脚的长内部连接。 对于我来说、使用 OPA3690在接地层中产生了巨大的间隙。 使用三个单个运算放大器而不是这种旧的 dino tripple 运算放大器非常简单

    Kai