This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:输出与另一个不是180°异相

Guru**** 2508755 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1135441/lmh5401-output-are-not-180-out-of-phase-with-the-other

器件型号:LMH5401

大家好、团队!

我使用 LMH5401实现单端到差分转换。 但是、outp 和 outn 与另一个不是180°异相。  基频(300m)的谐波过多。 有什么原因? 电路设计如下所示。

此致,

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您提出问题。  您知道电源的阻抗是什么样子、这里使用的电源是什么吗?

    -Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Depeng、

    拆下 C98和 C105。 这里的反馈电容器会产生反效果、并可能导致不稳定。 您为什么添加了它们? 数据表中没有显示反馈电容器的图。

    Kai