This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL441:它是否支持单电源?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TL441

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1135693/tl441-does-it-work-with-a-single-supply

器件型号:TL441

要使 TL441在单电源供电时工作、例如+5V、需要满足哪些条件? 是否应移动器件中的接地端? 是否可以将 TL441-接地和 Vcc-连接到电源-接地? 输入信号是否应进行移位以使其正常工作? 非常感谢您的任何评论!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lenio、

    TL441对数放大 器设计用于双极性电源、理想情况下 VCC±=±6V、如数据表所示。 将 Vcc-连接到 GND 不会 提供 TL441的正确功能。

    如果您在应用中无法使用负电源、我建议添加一个升压/降压稳压器、该稳压器提供所施加输入电压的反极性。 例如、如果只有+6V 电压可用、 则反相升压/降压稳压器提供-6V 电压。TI 生产了许多不同的升压/降压和电荷泵产品。 如果您决定走这条路、支持 TI 电源管理产品 e2e 的人员可以向您提供他们的最佳建议。  

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程