This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA326:Tina TI 收敛问题

Guru**** 2924670 points

Other Parts Discussed in Thread: INA326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1021843/ina326-tina-ti-convergence-problem

器件型号:INA326

大家好、

我尝试使用电流源输入来模拟 INA326。  

我在瞬态分析中得到收敛错误-计算运行点/零初始值/使用初始条件选项。

请 给出建议。

此致、

Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidhya、

    感谢您发帖。 您可以附加您的 TINA 文件吗? 我想将其打开并仔细查看此处的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    请参阅以下电路。

    请发送电子邮件至 revert.e2e.ti.com/.../ADC-sim.TSC

    谢谢、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidhya、

    您将 INA326的增益设置为2 x 160k / 2k = 160、

    但同时、如果 INA326:

    这不能奏效。

    R4为什么这么高?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    我尝试添加噪声滤波器。  

    我们是否需要添加噪声滤波器- R4、R5、C6、C7和 C8、如下所示? 如何决定这些值?

    请建议。  

    还共享工作.tsc

    谢谢、此致、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidhya、

    如果是这样、那么您省略了第二个10k 电阻器、并且错误地将10k 电阻器安装在100µA Ω 恒流路径中。

    是的、在处理非常小的信号时、如果这些信号来自外部世界、则必须使用输入滤波器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    如何计算滤波器值?  

    我现在尝试在没有输入滤波器的情况下进行仿真、但输出 e2e.ti.com/.../5734.ADC-sim.TSCshows的范围小于10mV、而不是 为其设置增益的2.9V。

    RTD = 177.23 Ω、预期输出为2.91V、但读取的值为6.08mV。

    VM3电压符合预期- 17.72mV。

    PFA .tsc 文件。

    请分享您的想法。

    谢谢、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../vidhya_5F00_ina326_5F00_1.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai、

    但对于177欧姆、VF1已达到603.91mV。

    增益设置为160以达到此 VF1 至2.84V (对于3V 满量程)

    为什么 VF1读数为603mV?

    请澄清。

    谢谢、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidhya、

    100µ x ((177 +10)-(78.7 +10)) x 160k / 2k x 2 x V = 1.57V、这完全等于测量点 VP_8处的电压。 因此电路工作正常。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai。

    增益设置为160。 因此、177欧姆时的输出电压应为2.9V。 但仿真显示的是1.57V

    请阐明如何克服此偏移。

    此致、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidhya、

    您可以将增益从160V/V 增加到295V/V 请参见随附的并确认。

    e2e.ti.com/.../vidhya_5F00_ina326_5F00_295.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tamara。

    此致、

    Vidhya