This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL084H:输入级问题和新型 SOT-23-THN (DYY)封装的可用性

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA820, OPA810, MUX508, TL084H, OPA1644, OPA4141, OPA2145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1023061/tl084h-input-stage-question-and-availability-of-new-sot-23-thn-dyy-package

器件型号:TL084H
主题中讨论的其他器件:OPA820OPA810MUX508OPA1644OPA4141OPA2145

您好!

我想问问自己、输入级中是否有 J-FET (用于真正支持多路复用器的操作)或具有某种栅极保护钳位电路的 MOS 晶体管(如 OPA820)?

具有极快转换输入信号(比放大器转换能力更快,例如200V/us)的+和-输入会发生什么情况? 是否会像 OPA820那样存在动态输入电流(超出电容栅极电荷),或者它的运行方式与传统的 J-FET 放大器相反,并且主要是电容式?

在典型输入偏置电流超过1nA 之前,最大静态(DC)差分输入电压是多少?

另一个问题是新的 SOT-23-THN (DYY)封装选项的可用性。 何时提供?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着 OPA 810,对不起...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mirko、  

    我已将该主题重新分配给高速运算放大器、以帮助解决 OPA810问题。  

     至于 TL084HIDYYR 的供货情况、最早可于2021年10月上市、但预计最迟可于2021年11月中旬上市。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mirko、

      您是否在寻找类似 OPA810的 FET 输入和高差分输入电压产品? 您是否无法在应用中使用 OPA810? 我们还提供了一系列比较器、作为适合此类应用的放大器产品系列的子部分。  

      当放大器被馈入快速移动的输入信号时、流入晶体管的电流达到其最大电流、即放大器输入端开始产生差分电压、而米勒电容处的电压将开始线性增加。 比较器没有该米勒电容器。  

                   

      可在图7-54的 OPA810数据表中找到输入偏置电流与差分输入电压间的关系。  

                

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的应用是一个+-10V 多通道多路复用采样系统,稳定时间大约为1us 至0.01%... 0.001%、具体取决于所需的电压阶跃。  

    OPA 的应用将在低栅极电荷多通道多路复用器(例如 MUX508)之后作为电压跟随器运行。

    主要问题不是 OPA 本身的稳定时间(TL04H 很可能会满足这一要求)、而是由跟随器 OPA 的输入保护电路施加的电荷注入到前面的电路中、 这可能会将整体稳定时间增加几百纳秒、从而进一步提高 OPA 的稳定要求。

    OPA810/2810无法使用的原因有以下几个:

    成本高昂(应用中有40个 Opas、OPA810的成本是每个 OPA TL08H 的50倍)

    -此应用由电池供电、因此每个放大器的电源电流应小于1.5mA、最坏情况下为2mA。

    -+-7V 的最大差分输入电压太低、无法在+-10V 环境中完全安全

    -由于其钳位电路、它仍然以10V (>30pC)的阶跃略微注入了相当多的电荷。

    TI 与上述要求最接近的匹配似乎是 TL084H 和 OPA1644、而 OPA1644的成本仍然有点太高、输入电容也有点太高。

    如果 TL084H 具有 OPA1644、OPA4141或 OPA2145 (或 ADTL084或 AD713等竞争器件)的输入级拓扑、则一切都很好、 但是、如果它有一个具有 OPA810等抗串行灾难 J-FET 的 MOS 输入级、由于它的上升时间较慢、它很容易注入200pC 的电压、这会太大。

    TL08H 是 TI 生产的趋稳最快的高电压 FET 放大器,ICC 为1mA 或更低,目前为止是最便宜的.... 一个很棒的产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、为了使其100%清楚:

    - TL084H (及其系列的其他产品)中是否有钳位机制来保护输入级不受大差分电压的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mirko、

      感谢您提供更多信息! 还有一个问题、多路复用器的输入频率是多少?

      我同意、您需要了解 TL084H 的宽差分电压范围将满足的更高差分电压要求。  放大器输入引脚几乎始终被二极管钳制到电源轨。 差分钳位二极管仅存在于某些放大器中。 这 是一篇博客文章 、详细介绍了差分输入钳位如何影响多路复用器类型应用。  

      我认为对于 TL084H 及其额定的宽差分电压范围、该输入二极管保护电路不会出现这种情况。 我会 将 此主题重新分配给负责此器件的团队、他们很快就会提供确认。

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mirko、  

    TL084H 似乎采用与 OPA2145相同的输入技术:  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州