This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7316:使用 THS7316时 VGA 信号衰减

Guru**** 2643275 points

Other Parts Discussed in Thread: THS7316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1023072/ths7316-attenuation-on-vga-signals-using-the-ths7316

器件型号:THS7316

你(们)好。

我正在尝试在我们的基板上实现 VGA 分离器(使用 THS7316)。 我们将其用于固定分辨率为1024 x 768 @ 60Hz 的 VGA 信号、并连接到显示面板 和 监视器。  

附加的(VGA-2.png)是上一次使用 COM Express 模块的电路。 但是、由于模块现在已更改这些 VGA 缓冲器的输入、现在来自 Chrontel IC CH7517。

我已经验证了在未连接到 VGA 缓冲器 THS7316时、使用示波器和 VESA 标准从 Chrontel IC CH7517发出的 VGA 信号是0.7Vp-p。 但是、一旦连接缓冲器 、VGA 缓冲器 THS7316的输入端的 VGA 信号就会显著衰减。  VGA 缓冲器 THS7316的输出也是具有直流偏置的衰减信号。

 

虽然我现在还尝试了电路、移除了交流耦合(电容器)并采用了直流耦合(如下面的电路(VGA-1.png)所示)、但我没有看到任何改进。

即使这样、 VGA 缓冲器 THS7316的输入端的 VGA 信号也会显著衰减。  VGA 缓冲器 THS7316的输出也是具有直流偏置的衰减信号。 您能不能建议我创建 VGA 分离器电路时必须执行的操作。 请注意、由于 COM 模块上还有一个150欧姆的电阻器(Chrontel IC CH7517的输出端)、150欧姆电阻器在缓冲器输入端下拉至接地、这是 COM 模块的一项要求。 这使其成为75欧姆。

我还尝试仅使用一个 VGA 缓冲器 THS7316来驱动显示面板和监视器、但它在输出端具有相同的衰减和直流偏置。 您可以建议修复吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhavat

     感谢您提供的图片和信息。 您是否能够共享衰减的示波器截图? 如果不是、THS7316的输入与 模块的直接输出有多大衰减?

    谢谢、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    请查找 缓冲 器 THS7316的输入和输出处所附的布线。 请注意、缓冲器输入端还有一个150欧姆的下拉至接地端、而 COM 模块上的另一个150欧姆的下拉至接地端、会在缓冲器 IC  THS7316的输入端产生75欧姆的电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    另外、当 没有 连接缓冲器 IC THS7316并且 VGA 信号直接路由到监控器(短接至)时、还可以找到来自 COM 模块(在 Chrontel IC CH7517的输出端)的 VGA 信号的连接线迹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    IC  THS7316的奇怪行为是、当我将缓冲器输入端的电阻器从150欧姆降至51欧姆(与 COM 模块上的150欧姆并联会产生大约38欧姆的等效电阻)。 缓冲器电路开始工作。

    请参阅下面附加的信号

    缓冲器 IC 的输出(直流耦合电路)   

    缓冲器 IC 的输出(交流耦合电路)   

    因此、您能否建议 IC THS7316正常工作所需的输入阻抗类型? 原因是我不想为每个不同的 COM Express 模块更改我的 VGA 驱动器电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Dhavat

     感谢 您提供所有这些示波器截图。 THS7316的输入 电阻 为800k Ω、内部电压漂移不会影响输入。  我需要进一步研究这个问题。 同时、我要查看 COM 模块、它有一个基于电流源架构的 DAC。 这意味着 THS7316的配置应该是直流耦合。 此模块中的 DAC 具有连接检测功能、可确定它是否会进入节能模式。 您对此功能有什么了解吗?它的工作原理是什么? 在这种情况下、它可能会进入节能模式。 与50欧姆负载电阻(而不是 THS7316)相比、您是否能够将模块的输出连接到150欧姆负载电阻?

    谢谢、
    Sima