This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA551:评估板

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA551, DIYAMP-EVM, OPA547EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1022689/opa551-eval-board

器件型号:OPA551
主题中讨论的其他器件: DIYAMP-EVMOPA547EVM

您好!

我的客户需要一种评估 OPA551的方法。 是否有评估板或演示板(我在 TI.com 上看不到)、或者是否有可针对测试修改的板?

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    不可以、OPA551没有 EVM 或演示板。 它有三种不同的软件包、 许多用户使用 DDPAK 版本。 但是、如果他们碰巧使用8引脚 SOIC 封装、他们可能会使用其中一个 DIYAMP-EVM 评估板版本。 它们非常通用、可适应多种标准运算放大器电路。

    https://www.ti.com/tool/DIYAMP-EVM

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    如果您的 OPA551采用 DDPRAK 或 TO-263、请查看 OPA547EVM。 它不是直接替换引脚2引脚、但足够接近(引脚方向相似)。 我认为您可以修改 EVM 以进行测试。  

    https://www.ti.com/lit/ug/sbou132/sbou132.pdf?ts=1627503311060&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我们将关闭此查询。  

    如果您有其他问题、您仍然可以在同一主题下提问或打开新主题。  

    最棒的

    Raymond