This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们是否有具有 DSP 的音频 IC 可支持3D、VOCAL、高/低频带增强?

Guru**** 2930930 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2764, TAS2563, TAS5711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1023210/do-we-have-audio-ic-with-dsp-can-support-3d-vocal-high-low-band-enhancement

主题中讨论的其他器件:TAS2764TAS2563TAS5711

您好!

我的客户 Benq、他们正在研究包括 DSP 和扬声器放大器在内的音频解决方案。

他们希望拥有可增强声乐、高/低频带和3D 效果的 DSP。

对于扬声器、它们需要像 DRC\AGC 这样的常规保护。

项目信息如下。

◎应用: 显示器、支持游戏世界中的最佳音频体验
◎型号名称: Ex1、Ex2、EX3、Ex4、Ex5、EX6
◎平台: RTK 标量+ 5W 2通道 SPKER
◎试运行日期(預計): 2021/12/E 时为 Ex1 /Ex2、 2022/1/M 时为 EX3/Ex4 、2022年/4/E 时为 Ex5/ EX6
◎MP 預計(μ s): Ex1/Ex2 at 2022/1/M、EX3/Ex4 at 202/2/E、Ex5/EX6 at 2022/5/M
◎终端客户:  游戏玩家
◎Fcst (按年份):4种型号、总计230k /年

顺便说一下、TAS2764中的 DSP 能否 支持该功能?

BR、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    TAS2563可能更适合此应用。 您有不同的可用 EQ 以及 DRC 和扬声器保护。
    TAS2764仅具有 IV 检测功能、但没有任何内部处理功能或扬声器保护。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    TAS5711似乎具有3D、低音增强、DRC 和 EQ。  

    这个更好吗?

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    这应该也是可以的、 只需确保 PVDD 所需的电压源至少为8V。
    如果您有任何疑问、请告诉我。 如果您的问题与 TAS5711有关、您可以使用该器件型号开始新的线程。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师