请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMV7219 您好!
我们使用 LMV7219设计了比较器、其中 IN+引脚上的基准电压为4.6、通过增加 IN-引脚上的电压、VCC 比较器不会跳闸。
请帮助
此致
Khodidas Domadiya
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Khodidas、
感谢您的发帖。 根据我收集的数据、如果您将基准电压设置为4.6V、并使用5V 电源、则您将超过数据表中指定的输入共模范围。 该参数的规格为"低于接地值-0.2至低于 VCC 值1V"(LMV7219数据表第7.1节)。 要使该应用正常工作、您需要降低基准电压以使其适应该范围(在您的情况下为-0.2至4V)、或者查找具有轨到轨输入共模范围的另一个器件。
此致、
Gerome