This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PA 信号分离器进入直流和(200kHz)-交流

Guru**** 2768975 points

Other Parts Discussed in Thread: INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1023105/splitter-of-pa-signals-into-dc-and-200khz--ac

主题中讨论的其他器件:INA190

您好!

你好。 我有一位客户希望为他的设计提供分离器。 请查看下面他想要的分离器参数。 非常感谢。

在测量系统中、我有一个大约为 PA 的信号(它是一个电流信号、而不是电压信号)。 该信号由一个直流分量和一个200kHz 左右的交流分量组成。

直到最近、我们才对直流器件感兴趣、因此我们使用了一个 femto 前置放大器将其放大并转换为电压、以便由我们的测量系统进行解读。 这一切都很好。

现在、我们还对交流信号感兴趣、但前置放大器的低频带高达50kHz、因此我们将丢失200kHz 信号。

我们确实有50kHz 至200MHz 范围内的前置放大器、因此我们可以通过该放大器传递信号。

现在的事情是、我们将需要两个信号。 因此、我们需要在进入前置放大器之前分离信号

因此、我正在寻找将 PA 信号分离器流入直流和(200kHz)交流电

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、

    我是否正确理解了上述内容、即您正在寻找交流和直流侧的 PA 分辨率? 这将具有挑战性、因为在此类应用中使用电流感应放大器取决于器件的输入偏置电流。 通常、对于器件的运行所需的信号、这些值需要小得多、电流感应放大器在此处会受到限制、因为其偏置电流通常更大、从而允许更高的独立共模运行。 在这种情况下、我唯一可以推荐的器件是 INA190/191、它的偏置电流在 PA 范围内。 您能否在此处更多地分享预期的信号结构、我将在此提供其他建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,在没有源阻抗(CAP)的情况下,很难回答 Ray 的问题。 最简单的形式是、带宽较低且与高通电容并联到更宽的 ZT 中的跨阻放大器可能就是您所需要的一切、如果您现在购买的是盒子、它引用了什么输入 Zi?