This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA454:E/D 引脚设置

Guru**** 2928640 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA454

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1023198/opa454-e-d-pin-setting

器件型号:OPA454

大家好、

下面是 OPA454 PIN8 E/D 引脚的混淆之处。  

典型应用是在这里使用 RES 和齐纳二极管。

因为总电路尺寸与凸轮尺寸一样小。   我想知道在此引脚设置中是否可以实现更简单的电路或设置?

谢谢

此致

Mia Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、

     OPA454、ENABLE 和 E/D COM 的第9.3.6节讨论了用于设置 E/D 引脚和 E/D COM 引脚电平的选项。 如上所述、您可以悬空 E/D 引脚以实现最少的组件、并且它将被自启用。 但是、它确实提到了可能对电容耦合到引脚的瞬态敏感。 可能会发生意外禁用。 只需向引脚添加一个33pF 至47pF 的小电容器、就可以解决与引脚的瞬态耦合问题。 如果这根本不是问题、则无需额外的组件、从而最大限度地减小所需的电路空间。

    另一种选择是在 V+和所施加的 E/D COM 电压之间使用一个简单的双电阻电阻分压器。 只需满足电气特性表所要求的 E/D COM + 2.5和 E/D COM + 5V 之间的要求。 如果功耗保持在较低水平、电阻器可以具有很高的值、也可以非常小、例如0402尺寸、并且它们可以承受可能通过它们的高电压。

    此致、Thomas

    精密放大器应用 工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuehl

    非常感谢。

    此致

    Mia Ma