This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA326:如果没有电阻器 R2、如何计算增益?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: INA326, INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1022981/ina326-how-to-compute-for-the-gain-if-there-is-no-resistor-r2

器件型号:INA326
主题中讨论的其他器件: INA333

大家好、

我们的客户使用的是采用单电源的 INA326。 他希望将 Vref (Pin5)连接到 V+/2 (BufferOP)、因此他没有电阻器 R2。 他想知道如何计算增益。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    他希望将 Vref (Pin5)连接到 V+/2 (BufferOP)、因此他没有电阻器 R2。

    我认为这就是你的意思。 增益= 2*(R2/R1)、需要 R2。 如果增益= 1、R2 = 0.5*R1 (此处的 R1和 R2均参考 INA326的数据表符号)。  

    100kΩ 40kΩ V+/2、两个匹配电阻器串联、其 Vinin 电阻为 R2||R6、以下方原理图中的红色标记椭圆显示、或 R1 = 0.5*(R2||R6)或增益= 2 (Δ V/Δ I)= 5V/V (此处的电阻符号请参阅下面的 Tina 原理图)。)  

    下面随附的原理图仿真的增益为1。  

    e2e.ti.com/.../INA326-Single-Supply-07292021.TSC

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、  

    感谢您的回答。 我们已收到客户的以下进一步询问、

    如果是"图5。 简化电路图"无法将恒定基准电压连接到引脚5、
    因为之前的 Vout 只能用作缓冲器!
    是否有 INA326的替代产品、
    -在这里、我只使用导通电阻器和即可获得增益
    -输出设置为使用外部参考电压的 Vu/2?
    -Vu 3、3V / Vref=1、65V/增益~ 20/Iq < 2mA

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    仪表放大器选项符合上述要求。  

    例如、对于 INA333、这是符合您要求的电路、但 Vref=1.65V 必须是低阻抗电压源。  

    e2e.ti.com/.../INA333-G20-07302021.TSC

    使用 INA326、同一电路看起来是:  

    e2e.ti.com/.../INA326-3p3V-G20-07302021.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond