This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:无响应

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226, TMP422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1022233/ina226-not-response

器件型号:INA226
主题中讨论的其他器件: TMP422

大家好、

我的客户在他们的项目中使用 INA226、现在他们遇到了问题、您能提供一些意见和建议吗?  

根据表2、在使用 INA226时、客户将 A1和 A0连接到 GND、此时器件地址为100_0000。

但是当它们测试时、它们发现 INA226没有响应。 他们检查了与第九个时钟对应的 SDA 是否为 H。 测试的时序未显示问题、如附件时间4中所示。 其他测试图像、如 Time5和  Time6。 所以他们想问 INA226为什么没有反应呢?

感谢您的支持!

此致、

Ivy

 

时间4.

时间5.

时间6.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,团队

    如 INA226数据表中所述、我想确认另外一个问题、即太大的 dv/dt 可能会触发器件的 ESD 保护、因此建议在电路中添加 RC 滤波器。

    如果为器件触发 ESD 保护、是否会影响器件的 I2C 接口通信?

    谢谢!

    此致,

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    触发 ESD 保护通常不应影响 I2C 接口通信。 当然、如果此类事件在器件永久损坏的情况下是灾难性的、则所有赌注都将被取消。

    关于器件未响应的原始问题–一个可能的原因是数据保持时间违规(感谢您提供了详细说明的屏幕截图 BTW)。 我看不到保持时间测量结果,而肉眼看到下降沿重叠。 在这种情况下、您可以在 SCL 之后将 SDA 移动10ns 以上。 问题应该会消失。 保持时间要求适用于所有位、而不仅仅是圈出的位。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    非常感谢您的回复和支持!

    以下是保持时间的测试图像、tHDDAT=722ns、它符合规格的10-900ns 时序规格、但从器件从未响应。  更换 IC 后、仍然没有响应、如图1和2所示。

    当客户设计电路时、来自感测电阻器的信号直接连接到 IN+和 IN-、来自 INA226的 VBus 信号 连接到 IN+、并且设计了不带 RC 滤波的 IN+和 IN-电路。 这是否会影响 I2C 接口的通信? 请帮您提供意见、感谢您的支持!

     

    此致、

    Ivy

    图1.

    图2.

    图3.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    正如我之前提到的、输入滤波不会影响 I2C 接口的通信。

    客户是否检查了引脚连接和电压、包括电源和接地? 要问的另一个问题是其他 I2C 器件是否正常工作。 我们还可以查看客户的原理图。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    感谢您的支持。

    下面是原理图。 请帮助您进行审核?

    R3250和 R3251都被0 Ω 电阻器替代。 电流从+12V_IN 流经 一个5mΩ Ω 电阻器为电路板供电。

    在同一 I2C 总线上、其他器件正常工作、例如 TMP422、它会正常读取温度值。

    谢谢你。

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    感谢您提供更多信息。 客户能否监控 VS 引脚以查看通信进行期间是否存在稳定的3.3V 电压?

    此致、Guang