This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV358:[紧急]不同批次产品之间出现了输出问题。

Guru**** 2823505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV358, LMV722, LMV358-N-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1020292/lmv358-urgent-has-occurred-output-issue-between-different-lot-products

器件型号:LMV358
主题中讨论的其他器件: LMV722

专家您好!

查看以下内容后、我需要您的帮助和快速响应。

因为我们客户的生产线已经停止。

他们的产品运行时间超过7年。

这里是原理图。

  如果出现故障和问题、您能否进行审查并提供意见?

  VCC = 3V

   

2.波形

  [CH1:Pin1 // CH2:PIN2 // CH3:Pin3 // CH4:Pin5]

  Detect CLK_IN 是从 MCU 生成的用于检测 RFID 信号的时钟信号。

  测量值为最大值 电压、它是波形图像的正确值。

  1)好器件(生产日期代码:早于2042)

    此器件在其功能测试过程中通过。

    当我查看该波形时、为什么时钟信号的两侧都有火花信号?

    我认为这是一个需要的问题。 但是,他们告诉我,这不是问题。

    此外、CH3的放大几乎与 CH4相同。 为什么不使用应用程序?

    请您发表所有意见。

    

     

  2)故障器件(生产日期代码:2042)

     此部件在其功能测试过程中失败。

     请您发表所有意见。

     

BR、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    所有这些波形都是直流耦合的吗? 如果是、则负电压输入是一个问题;它超出了共模输入范围。  

    这个信封视图并不能说明整个故事。 我们是否可以将波形放大到中间、以便我可以看到精确的波形?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您的快速响应。

    当我检查 CH1的波形时、我认为这是直流耦合。

    无论如何、我会再次检查并告知您。

    此外、关于放大、您意味着放大下面的矩形区域?

    原理图上没有问题吗?

    如果负电压输入是一个问题、信号电平几乎与 CH3、CH4一样、没有放大?

    如果 DETK_CLK_IN 高于0V、您认为这个问题是可以的吗?

    请告诉我每一个问题吗?

    我需要您更详细的解释。

    BR、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    放大我的白色框

    当输入低于接地值时、过载恢复时间和相位反转会起作用。 其中一个或两个将是改变电路结果的效果。 最近、输出低电平的过载恢复时间更长、输出高电平的恢复速度更快、并且消除了相位反转。   

    如果输入始终为正、则结果不会改变。  

    使用的完整器件型号是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    完整器件型号为 LMV358IPWR。

    BR、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    它们测量示波器上的直流耦合模式。

    我明天必须拜访我们的客户。

    因此、我需要一些信息来与我们的客户交谈。

    请将您的反馈发送给我。

     1.原理图上没有问题吗?

      我需要您的确认。

    2.我会尝试测试他们的 B'd 以找出一些问题。

      我们需要执行什么类型的测试来检查我们的器件是否有故障?

    3.您能给我一些建议来澄清和验证此问题吗?

    BR、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    以下是 有关 DETK_CLK_IN 的其他信息。

    该时钟由 NFC 芯片和13.56MHz 组成。

    当我检查时、我们器件的单位增益带宽为1MHz。

    我认为 DETAR_CLK_IN 超出范围。

    如果这种输入条件、 该频率不应截止或输出极低?

    在其波形上、IN 和 OUT 几乎相同。

    我应该告诉他们在1MHz 内更改频率吗?

    BR、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Micheal、

    这种方法可使用七年的唯一原因是应用依赖于 LMV358的两个缺陷。 LMV358的引脚5的相位反转 (比负电压高)约为-550mV。 该相位反转会使输出变为高电平。 第二个缺陷是 LMV358 VOL (最小输出低电平) 不会一直变为零;它保持几十毫伏以防止饱和、从而增加电源电流。 这有助于 LMV358快速离开 VOL。  

    高频交流输入、无论是正峰值还是负峰值、即使输入频率超过器件带宽、也会使 LMV358上的输出高电平。 较新的 LMV358器件不会进行相位反转、VOL 更接近于接地、这对于大多数应用而言更好、但这种情况并非如此。

    由于此应用可能存在的相同缺陷、您需要 D 或 DGK 封装才能获得 LMV358-N-Q1或 LMV722。 很抱歉、没有两个缺陷的 PW8解决方案。

    PW8的工作速度可能快得多。  https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/products.html#p480=2;2&p23typ=50;150&p1261max=4;180&p1261min=0.9;4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    由于不同组装和制造基地的产品之间的性能不同、我给客户带来了很大的问题和压力。

    的质量团队拒绝了我们的产品退货和分析请求。

    您的质量团队说、必须通过 E2E 查看客户的原理图。

    正如我提到过的、 DETG_CLK_IN 的输入信号为13.56MHz

    换句话说、该频率超出规格。 GBW 高达1MHz。

    现在、我需要确认他们的原理图是否有问题。

    请通过电子邮件( )?

    BR、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    第一级增益1+1k/470=3.13时为13.56MHz 需要增益带宽大于3.13*13.56MHz =42.4MHz 的运算放大器。