This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:内部 AD/DA 分辨率

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1023358/amc1311-internal-ad-da-resolution

器件型号:AMC1311

您好!

 
我的客户向我询问 AMC1311和1301。

 
两个器件在内部都有 AD 转换器件和 DA 转换器件、它们实际上是一个 Δ-Σ 调制器+四阶低通滤波器。
然后他们问我这个 AD/DA 部件的解决方案是什么。

因此、ADC 的随意 ENOB 可按 SNR 计算、如所示

 

ENOB =(SNR–1.76)/6.02

 

例如,AMC1311的 SNR 定义如下所示。

  

从该表中获取70.9dB 的情况

 ENOB =(70.9-1.76)/6.02 = 11.485位

 

这是内部 AD/DA 部件的一种分辨率。

明白了吗?

 

然后我还有一个问题。

在此 SNR 表中,在这2种情况下,“BW”、BW = 10kHz 和 BW = 100KHz 意味着什么?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba-San、

    是的、这是有道理的。

    BW 表示"带宽"。  与 BW = 100kHz 测量相比、BW = 10kHz 时的宽频谱噪声更小、因此在 BW = 10kHz 的情况下、SNR 更高的原因。  

    此电压感应精度计算器可能会有所帮助: https://www.ti.com/lit/zip/sbar013