This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA357:使用关断功能的 OPA357输出多路复用

Guru**** 2930340 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA357, MUX509, OPA837, OPA2837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1023117/opa357-opa357-output-multiplexing-using-shutdown-function

器件型号:OPA357
主题中讨论的其他器件: MUX509OPA837OPA2837

您好!

我们需要感测2个交流输入(2Vpp、2MHz)。 我们有2个选项-

1.使用2个独立的 OPA357并将其2个输出连接在一起、然后传递到下一级。 我们将使用关断引脚来控制 OPA357将处于活动状态。 关断隔离约为80dB。 如果我们在关断模式下的 OPA357的输出引脚上施加信号、它会损坏运算放大器、还是会导致任何故障或对其他信号产生任何影响?  

还是 MUX509等模拟多路复用器更适合此应用?  

谢谢你。

此致、

  Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种有线或多路复用应用偶尔会出现、似乎是一种很好的禁用运算放大器应用-然而、大多数被禁用并将信号返回到其反相输入的运算放大器将打开显示为使您所需信号失真的二极管

    为了 支持此应用、我们在 OPA837的反相输入中包含了一个隔离开关、该开关在禁用时可断开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是这种看似"简单"的设计的参考设计

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01565

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的快速回复。 OPA837的输入范围为+-1V、因此必须重新扫描输入。 但它允许多路复用是很好的。 感谢你的帮助。

    此致、

     Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您敢打赌、OPA837实际上是一个 RRout、但器件中却是一个负电源轨。 因此、输入范围取决于电源、其中需要为正电源提供大约1.3V 的余量。 还有一个双通道 OPA2837、我认为它具有此功能。