This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:灌电流与拉电流

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111, XTR110, XTR300, XTR305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1022862/xtr111-current-sink-vs-source

器件型号:XTR111
主题中讨论的其他器件: XTR110XTR300XTR305

你(们)好  

我们将 XTR111用作发送器中4-20mA 信号的电压至电流转换器。   

很多时候、客户询问我们提供的电流输出是拉电流输出还是灌电流输出。  

我想了解灌电流和拉电流之间的区别、以及如果我们想在发送器中同时提供这两个选项、我们如何提供解决方案。  

此致、

Purushottam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Purushottam、

    您的问题的简短答案是 XTR111并非真正用于灌电流、而是用于拉电流。 这是一款高侧电压电流转换器、其中有一个环路电流源并流经负载电阻、从而允许相对于环路 GND 测量电阻器上的电压。

    如果您想灌入电流、则需要将负载基本上参考回路电源而不是 GND。 您可能认为、您可以将负载放置在 Vloop (24V 或您选择的任何电压)和器件的 VSP 引脚之间、然后仅将 XTR 的输出端(在15欧姆电阻器之后)连接到 GND、但这实际上并不起作用。

    为了说明原因、这里是对 XTR111的一个模型、它具有24V 电源、250欧姆负载以及以"正常"方式连接的所有元件、用于向负载提供电流。 请注意右下角的负载电阻上的20mA。

    现在、看看当您将负载电阻器移至输入端时会发生什么情况。 请注意、由于 Rset 额外消耗2mA 左右的电流、因此两端的电流不再为20mA。 该电流消耗不是按照输出电流的方式进行调节的、同样、由于这只是理想化的模型、而且我们没有器 件的真实 SPICE 模型、因此我们无法确保值是多少。

    另外请注意、从 Vreg 输出汲取的任何电流也将通过 VSP 引脚消耗、并将进一步影响负载电阻器上的有效负载电流。 XTR 本身的 IQ 也是如此。

    现在、XTR110数据表确实包含了一个+/-200mA 电流泵的示例电路(图8、请参阅 本文档的第9页)、理论 上可以对该电路进行修改以实现+/-20mA 功能。 但是、如果您只需要灌电流20mA、则只需实施与以下概念类似的分立式4-20mA 变送器(由 John Caldwell 提供)即可节省大量时间和精力。

    这篇文章包括有关此类应用的电流阱设计的一些其他有用资源- 单击"我"

    谢谢、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Purushottam、

    另请注意、如果有双极电源、XTR305和 XTR300可轻松实现+/-20mA 电流输出。 此设计 包含两个 XTR300、并详细介绍了组件选择和保护注意事项。

    谢谢、

    Jon