This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL026:AGC 放大器

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TL026, LMH6505, THS7530, VCA810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1022742/tl026-agc-amplifier

器件型号:TL026
主题中讨论的其他器件: LMH6505THS7530VCA810

我正在寻找可生成 MC1350的 AGC 放大器替代产品、并正在寻找 TL026、但它似乎不适用于替代产品。 我错过了什么吗? 是否会有更好的器件?

Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、

    TL026不是引脚对引脚的压降来替代。  

    更换设备有哪些要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。

    引脚替换不是必需的。 仅功能型、在10MHz 时增益为35至45dB、AGC 范围约为50dB、AGC 电压为正(或为负、但不为+/-、正如我所理解的、TL026似乎需要并在9至12V 的接地范围内运行。 (无负电源)。 OH -器件的数量需要小于5美元左右。

    谢谢...Bill
    高 Sierra 微波炉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、

    TL026可分两个阶段(两个 TL026)执行此操作。  如果设置兼容、TL026可由单电源供电运行。 1/2电源的输入、以及相对于 VREF 的 VAGC (因此它是正电压、但电压范围有限)

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/pga-vga/products.html#p512=10;500&p480=1;2&sort=p1130;asc

    有些具有数字选择增益、而另一些具有线性增益控制。  

    对于线性 AGC,以下是一些选项

    LMH6505具有50dB AGC 范围、但其中大部分会衰减、因此您需要一个固定增益前置放大器来驱动它。   

    THS7530具有更大的增益、但范围更小。

    VCA810具有增益和范围、但可能超出预算。  

    最后三种产品不是我的。 如果您对这些其他设备有更多疑问、请启动新帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    再次感谢您提供的信息。 由于我有 TL026、所以我会稍微处理一下、但我可能认为 LMH6505的建议看起来是一个更好的选择、所以我会得到一些建议并尝试一下。 再次感谢您的帮助... Bill