This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858:一个开关跨阻电路(TI 的仿真 PSpice)

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1122, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1016080/opa858-a-switched-transimpedance-circuit-simulation-pspice-for-ti

器件型号:OPA858
主题中讨论的其他器件:TMUX1122TINA-TI

您好!

我在 TI 的软件 PSpice 中工作、我正在设计一个用于光电二极管感应的跨阻电路。 我的设计反复要求多次测量(周期约为2us)。

在电路中、有一个 T 栅极开关将控制门控测量(TMUX1122与负逻辑配合使用)。 I2和 C5是光电二极管的等效模型。

在仿真中 、V (OUT1)(绿色)显示、第一个测量的工作 方式与 我的预期完全相同、电路 的工作方式如下:  

当开关闭合时、电路作为积分器工作、起始电压为 Vref (2.5V)、当开关闭合时、输出复位为2.5V。

但是、在第二和第三个测量中、积分仍然有效、但当开关发生变化并且 IL 使起始电压不再为2.5V 时、电压会发生飞跃。

仿真时、电流源 I2固定为1uA。

我假设有一些 电容部件即使 在 t 栅极开关关闭且输入/输出之间的电压相同时也保持充电。 但我无法找到它的位置、我认为 C2会在 Vout = Vin 时放电。

此致、

库宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Libin、

      我相信您的假设是正确的。 似乎有一个带电的电容器。 您是否能够与 我们共享 PSpice for TI 压缩的项目文件夹?

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima:

    感谢您的回复、以下是 PSpice 项目 float 器的压缩文件。

    库宾

    e2e.ti.com/.../opa615.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Libin、

     感谢您参与 PSpice 项目。 它看起来与反馈电容无关。 我们仍在研究这个问题、并将在本周结束时返回给您。

    谢谢、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Libin、

      很抱歉耽误你很长时间。 我的 PSpice for TI 终端遇到了一些问题、需要进行一些修复、因此我必须切换到 Tina-TI。 以下图片/仿真来自 TINA-TI、但您可以继续使用 PSpice for TI。  

      这似乎是开关内电容器的问题。 我将脉冲的持续时间(频率降低)从500kHz 增加到100kHz、问题消失了。 由于开关中的电容器较大、因此在较高频率下这将是一个难以解决的问题。 我可以将此主题移至 TI 的开关团队、以便进一步了解。 但是、我们应该首先解决放大器的不稳定性问题。

     1ns 上升时间脉冲与 27pF 的高输入电容和1MOhms 的高反馈电阻组合不是可行的解决方案。 如果您无法降低增益或开关二极管(降低输入电容)、则需要使用两级设计。 以下 Excel 计算器的链接、它将为您提供满足系统要求所需的放大器的最小 GBW、或为您提供与脉冲上升时间(0.35/上升 时间)相关的系统带宽。  

     这是一个使用27pF 输入电容、1MOhms 反馈电阻、但5.7MHz 系统带宽的稳定解决方案。

          

     如果您需要有关 TIA 设计的更多说明、请告诉我。 这 一个有关设计 TIA 的良好概述视频、这里是 一个有关为您的应用选择合适 TIA 的博客系列。  

    谢谢、

    Sima