This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9151:TLV2370的直接替代产品-关断不同?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2370, TLV9151, TLV9051, OPA863, OPA734

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1021747/tlv9151-drop-in-replacement-for-tlv2370---shutdown-different

器件型号:TLV9151
主题中讨论的其他器件:TLV2370TLV9051OPA863OPA734

您好!

TLV2370的产品页面上有一条注意事项、即 TLV9151在替代产品(引脚对引脚升级)方面具有重要作用。 但是、要启用 TLV2370  、必须将关断引脚上拉至高电平(或悬空)。 必须将 TLV9151的关断引脚拉低(或悬空)。

是否还有真正引脚兼容的 TLV2370替代产品?

谢谢你

勒内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rene:

    您的设计是否需要 TLV9151提供的16V 电源? 如果它不需要且仅需要高达5.5V 的电源、TLV9051是否适合您?

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ren é、

    销售部门人员的标准错误...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我需要至少12V 的电压。  

    谢谢你

    Rene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rene:

    没有太多具有关断功能的高电压放大器、因此我们的选项有限。 我可以在与 TLV2370相同的封装中找到的唯一其他器件是 OPA863和 OPA734。 但它们没有类似的性能或价格。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tim

    我将了解一下该放大器。  

    谢谢你

    Rene