This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4505:ESD 额定值

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1022280/ths4505-esd-rating

器件型号:THS4505

您好!

一位客户询问 THS4505DR 的 ESD 额定值是多少?

它的资质审核报告是参考数据表的,但我没有在其中找到 ESD 类定义。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dima、您好!

      我将在明天就 这个问题再次与大家讨论。

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dima、您好!

     THS450x 的 ESD 额定值(绝对最大额定值)为:

        HBM:4000V

        CDM:1000V

        MM:  100V

    谢谢、

    Sima