This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL072:原理图检查

Guru**** 2768995 points

Other Parts Discussed in Thread: TL072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1022422/tl072-schematic-check

器件型号:TL072

您好、专家

我的客户使用 TL072在逆变器中进行电流采样、他们会增加 U 电流和 I 电流、最高可达 W 电流。 电源为+/-15V、输入信号频率低于50Hz。

他们发现、即使 UI 和 VI 为几 mV、WI 上也会出现随机高输出脉冲、您能否帮助检查其原理图中是否存在设计缺陷? 谢谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    拆下 C3、C4和 C8。 它们将削弱相位裕度并破坏运算放大器的稳定性。

    将 R8替换为短路并移除 C6。 将 R10替换为短路。 由于运算放大器在输入端具有 JFET、因此无需输入偏置电流消除方案。

    如果 C10...13应为电源电压去耦电容器、请将其增大至100nF。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    我同意凯的建议。 如果这是高开关电流设计、则必须确保 PCB 布局正确。 如果 Kai 的建议对问题没有帮助、请发布问题范围截图。 请包括输入信号、输出信号和电源的示波器截图。

    谢谢、

    Tim Claycomb