This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA171:将 OPA171内部钳位二极管连接到 VCC

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA171, TS321, LM358, OPA348, TLV341, LM2904B, LM358B, OP27, TLE2027, TLE2141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1022011/opa171-opa171-internal-clamp-diode-to-vcc

器件型号:OPA171
主题中讨论的其他器件: TS321LM358OPA348TLV341LM2904BLM358BOP27TLE2027TLE2141

您好、支持团队  

我的客户正在寻找连接到 VCC 的非内部钳位二极管(请参阅下面的黄色部分)以及与 OPA171类似的功能  

我们有它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    没有输入 ESD 保护二极管的运算放大器?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    许多旧的双极器件没有连接到 VCC+的二极管。  TS321、LM358

    对于低电压、请尝试使用 TLV341或 OPA348  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:  

    TS321和 LM358的 B 版本如何?

    这些新设计是否也会移除 VCC+的二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    红色、

    LM358B 和 LM2904B 也没关系。 它们上没有连接到 VCC+的二极管。

    TS321B 不是有效的器件名称。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:  

    在与客户进行检查后、  

    它们无法使用 LM358、因为其规格和通道编号与 OPA171不同。

    需要您的善意帮助、以检查我们是否有替代解决方案、即输入和 Vcc 之间的 OPA 不带内部钳位二极管、并且规格与 OPA171相同或更好。

    1. Voffset = 0.25mV (典型值)
    2. 偏移漂移=+/-0.3uV/˚C (典型值)
    3. 增益带宽= 3MHz

    非常感谢您的善意反馈  

    非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    您看过这里吗?

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/products.html#p480=1;1&p1261max=36;180&p23typ=2;20&p2max=0.0015;3&p743typ=-2;2

    OP27、TLE2027或 TLE2141可以正常工作。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:  

    您选择的器件看起来非常旧、即 OP27、TLE2027或 TLE2141

    我的问题是 如何在 TI 网站中选择它? 什么是排序参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、  

    如果您打开 Kai 在上面回复的链接、它会告诉您他用于优化搜索的参数。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    与现代运算放大器相比、传统运算放大器构建在"巨大"裸片上。 裸片上较大的结构不容易受到 ESD 和 EOS (电气过载)的影响。 这就是第一个运算放大器在输入端没有 ESD 保护二极管的原因。 另一方面、现代运算放大器迫切需要 ESD 保护措施。 如果没有内部保护措施、在组装和焊接过程中甚至无法处理它们。

    因此、如果您正在寻找不带输入保护二极管的运算放大器、则会自动以"非常旧"的传统运算放大器结束。

    顺便说一下、"非常旧"并不一定意味着"非常糟糕"...

    客户为何要搜索根本没有输入保护二极管的 OPAMP? 也许他可以采取不同的方法?

    Kai