This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA172:在没有 VCC 的情况下提供电路保护

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1022479/opa172-circuit-protection-in-the-absence-of-vcc

器件型号:OPA172

非常感谢你的帮助。

当 VCC 未被提供给 OPA172时、我想保护电路不受施加到输出上的电压的影响。
您能告诉我合适的电路配置吗?

正常运行时、向 OA172的 VCC 提供12v、但当主电源出现故障且未提供12v 时、配置是使用外部子电池驱动紧急警报电路。
假设子电池是纽扣电池、如 CR2032。
在这种情况下、opa172将不相关、但输出线路将施加3V 电压。
我们希望确保在恢复主电源时使用 opa172时不会损坏。

顺便说一下、我使用我创建的评估板进行了一些测量。
当没有 VCC 时、从子电池流出的电流约为42mA。
当我断开 OPA172的输出线路时、它下降至大约3mA、这是紧急警报电路的电流消耗。
您能告诉我这种现象吗?

这可能是有关运算放大器的基本问题、但请帮我解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福川您好、

    这种方式?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Kai 建议的方法应该有所帮助。  

    电流消耗较高的可能原因是 OPA172的内部 ESD 二极管正向偏置、导致电流流动。 如数据表的绝对最大额定值部分所述、流经 ESD 二极管的电流不应超过10mA。 要对此进行测试、请尝试在您所述的测试条件下测量流入运算放大器输出引脚的电流。 然后、您可以添加建议的二极管 Kai、以查看它是否可以解决您的问题。

    有关保护器件的更多信息、我建议观看有关 ESD 和 EOS 的 TI 高精度实验室视频。

    谢谢、

    Tim Claycomb