This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2171-Q1:用作差分放大器时的 OPA2171-Q1和 LM2904-Q1 RC 滤波器设计

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904-Q1, OPA2171-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1022248/opa2171-q1-opa2171-q1-and-lm2904-q1-rc-filter-design-when-using-as-differential-amplifier

器件型号:OPA2171-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2904-Q1

大家好、  

在将 OPA2171-Q1或 LM2904-Q1用作差分放大器时、我们是否有关于如何设计 RC 滤波器的任何指南? 客户发现 R 值太小会影响响应时间、因此他们想知道是否有一些一般规则

谢谢、

斯卡莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    在差分放大器设计中、必须注意不要通过引入不平衡的滤波器组件来破坏共模抑制。 因此、转角频率应尽可能高、并根据需要尽可能低。 这可以将对共模抑制的影响降至最低。 此外、使用具有极低制造容差的极低漂移器件。 建议使用+/-1% NP0电容和+/-0.1%薄膜电阻。

    将差分滤波的转角频率保持在共模滤波的转角频率的大约10...20倍。 这也是为了最大程度地减小对共模抑制的影响。

    请记住、不平衡的输入偏置电流将流经滤波电阻器。 因此、保持电阻值足够小。

    您能否发布原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    除了凯的说法之外。 如果您在设计放大器输出端的 RC 滤波器、则必须注意不要因容性负载而降低放大器的相位裕度。 电路中的电阻器必须足够大、以便稳定放大器。 我建议查看"使用隔离电阻器的容性负载驱动"、了解如何在 RC 滤波器位于输出端时调整电阻器的大小。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai、Tim:

    感谢您的回复。 很抱歉、我的问题中没有解释。 它用于放大器输出上的 RC 滤波器。 那么、如果放大器连接到 DSP、就不会出现电容负载问题、对吧?

    谢谢、  

    斯卡莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    DSP 意味着 ADC 输入? 在这种情况下、电荷桶滤波器通常安装在 ADC 输入的前面、OPAMP 必须能够驱动该滤波器。 这确实会导致问题、用户需要了解 DSP 和电荷桶滤波器、以确定这是否正常工作。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Scarlett、  

    我认为、从缓冲 运算放大器到 ADC 应用手册中、第3节应该对您有所帮助。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    RC 滤波器的电容器(C)将作为放大器的容性负载出现。 如果 RC 滤波器的电阻器(R)不够大、则输出可能会由于相位裕度较低而开始振荡。 对于不同的电阻器值、响应时间将发生变化、因为您要更改相位裕度。 较低的相位裕度将导致更多的过冲、但如果相位裕度不是太低、可能会缩短稳定时间。 高相位裕度设计可能会导致过阻尼设计。 设计必须具有足够的相位裕度(>=45度)、以确保设计可靠。

    我建议观看有关 稳定性的 TI 高精度实验室视频。

    谢谢、

    Tim Claycomb