This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4342:洗涤兼容性

Guru**** 2524070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1022041/opa4342-wash-compatibility

器件型号:OPA4342

尊敬的 TI 团队:

我想检查以下部件是否能够完成清洗过程(DI 水)。

如有可能、请提供任何相关的支持文档。

OPA4342UA

INA826AIDGKR

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jude、  

    我看到您在 e2e 中多次问过这个问题。  
    我想您会收到大量重叠的信息、其中没有一个是特定于器件的信息。  

    下面是我找到的一些资源:

    AN2029: ti.com/lit/pdf/snoa550
    塑料封装: https://www.ti.com/lit/an/snoa300a/snoa300a.pdf
    MSL 等级: https://www.ti.com/lit/pdf/spraby1

    对于 OPA4342UA、MSL 等级: 2-260C-1年份和 质量数据。   

    INA826A 实际上由另一个团队负责、但下面是数据:  
    对于 INA826AIDGKR、MSL 等级: 2-260C-1年和 质量数据。  

    此主题中的 Jonathan 类似、我们的封装遵循 JEDEC 和 IPC 标准、因此应该能够完成清洗过程(DI 水)。

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caro、

    感谢您的详细答复。 可以肯定地说、AN2029文档是处理 SMD IC 封装的通用参考吗?

    此致、

    Jude

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jude、  

    该文档指出、它适用于塑料封装、旨在用作指南/参考。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州