This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV339:轨到轨2x2mm 替代器件或权变措施

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV339, LM393LV, LM339LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1020603/lmv339-rail-to-rail-2x2mm-alternative-or-workaround

器件型号:LMV339
主题中讨论的其他器件: LM393LVLM339LV

您好!

我们使用13x LMV339来检测电路中的过流、但忽略了它不支持轨到轨输入运行。 输入需要保持低于电源电压700mV、在我们的情况下最大电压为4.3V

但我们必须检测的上限是5V-52mV =大约4、95V。

1) 1)我们现在面临的问题是、我们不能将2x2mm LMV339替换为 f.e. LM393LV (具有轨到轨输入)、因为它们仅采用3x3mm 封装。 PCB 上的空间非常有限。  此外、3x3mm QFN 均具有外露焊盘、因此不允许在 IC 下方放置过孔。 因此、使用 QFN 3x3时、PCB 会变得很大。

2) 2)我们可以将 LMV339的 Vcc 上升至5.7V。 但它的额定电压最高仅为5.5V

我有没有可用的轨到轨输入+ 4通道+ 2x2mm 封装堆叠器的信息? 此类器件是否已有时间表?

您是否有任何关于如何短期解决此问题的建议?

谢谢、

阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    遗憾的是、没有任何比较器符合2x2mm、四通道和轨到轨输入运行的规格。 我建议对布局进行更改、以便能够使用 LM339LV、这是与 LMV339RTE 兼容的最佳器件。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿伦

    是否需要任何其他支持?  我们似乎没有一个好的选择,但我认为这解决了这一问题。

    卡盘