This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6401:VPP 和差分电阻

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1022438/lmh6401-vpp-and-differential-resistance

器件型号:LMH6401
主题中讨论的其他器件:LMH5401

当差分电阻为200欧姆时、VPP 为2V。 现在、我使用0-5V 和单电源供电。 我想知道我是否可以通过调整差分电阻来调整 VPP 的值。 我希望 VPP 可以被控制。 调整的范围是什么?

电气特性(续)
在 TA =Ω°C、VS–=–2.5V、VS+= 2.5V、VOCM = 0V、RLOAD = 200 Ω 差分(Ro (内部、差分)= 20 μ s)、VO = 2 VPPD 和 AV 时
= 26dB、除非另有说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张您好、

      您可以通过更改输入信号或/和通过 SPI 接口更改增益/反馈电阻器来控制 VPP (输出电压输出、单位为 Vpp)、因为这是数字可变增益放大器。 该器 件的增益范围为32dB、最小增益为-6dB、最大增益为26dB、增益步长为1dB。 该增益可通过数字串行外设接口(SPI)寄存器设置、如数据表中图55所示的寄存器映射所示。 如果您正在寻找模拟手动解决方案、我推荐您使用 LMH5401。

    谢谢、

    Sima