This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR117:DAC16通道 XTR117或 XTR116信号连接。

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1022359/xtr117-dac16-channel-xtr117-or-xtr116-signal-connections

器件型号:XTR117

尊敬的 XTR 和 DAC 团队:

您能不能帮助我识别 IRET 引脚隔离组件以了解以下详细信息。

此致

瓦西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wasim、

    以下博客文章-设计输入隔离式2线传感器变送器(第5部分)详细讨论了此主题

    在精密实验室系列的下一个视频中、还对输入隔离进行了一些讨论、包括在实现和理论/理由方面、大约9:40 - 基本设计注意事项。

    ISO7330是一种非常简单的实现方法、但根据您的具体需求、有几种不同的选项。  TIDA-00189 和 TIDA-00167 探索一些更复杂的方法。 您的电路需要4mA 或更低的总电源电流/Iq、这一点很重要、否则发送器输出信号将无法降至4mA。 如果您需要大于4mA 的电流、则需要隔离式电源、如 TIPL 视频11:23中所述。

    谢谢、

    Jon