This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV722:LMV722和 LMV722-Q1之间的 μ RθJA 差异

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV722, LMV722-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1022039/lmv722-differences-of-the-r-ja-between-lmv722-and-lmv722-q1

器件型号:LMV722

各位专家:

我的客户正在查看 LMV722IDGKR 和 LMV722QDGKRQ1之间的差异。 热阻有一点不同。

LMV722:

LMV722-Q1

差异很小、但客户想知道这种差异来自哪里。 请确认。

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikoshi、

    在多个设施中组装略不同的芯片可能是原因。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikoshi、

    引线框和模塑化合物差异。