This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA657:OPA657N/250和 OPA657NB/250之间的差异

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA657, OPA656

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1022032/opa657-difference-between-opa657n-250-and-opa657nb-250

器件型号:OPA657
主题中讨论的其他器件: OPA656

我的客户想知道 OPA657N/250和 OPA657NB/250之间的差异
是否有任何规格差异?
客户可以  直接从 OPA657N/250更换到 OPA657NB/250?
请告诉我们他们是否需要照顾。

此致

Koji Sakurai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上午 Koji、  

    OPA656和 OPA657在即将进行的最终测试中都包含非常罕见的失调电压漂移测试。 B 版本更严格的偏移和漂移规格。 如果您仔细查看数据表、可以看到一个小的"B"规格表给出了这些更严格的限制。  

    因此、如果他们使用 N、他们只需改进直流限制即可将其插入 NB。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    感谢您的解释。

    我明白了。

    此致

    Koji Sakurai